Sviluppare un'interfaccia per l'interazione con un database

Sviluppare NetLogic che inseriscono valori nel database, eseguono query sul database e visualizzano i risultati della query.
Esempio di applicazione
MANCIA:
È possibile scaricare un esempio di progetto da:
InteractWithDatabase.zip
  • In
    FactoryTalk Optix Studio
    , selezionare
    In esecuzione
    per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
  • Espandere il progetto aggiungendo più elementi di interfaccia e i metodi
    Insert
    ,
    Update
    Delete
    e
    Select
    .
    [ExportMethod] public void Insert(int value) { var values = new object[1,2]; values[0,0] = DateTime.Now; values[0,1] = value; myTable.Insert(dbColumns, values); Log.Info("Insert","Inserted value: " + value.ToString()); } [ExportMethod] public void Update(int value, DateTime timestamp) { Object[,] ResultSet; String[] Header; myStore.Query("UPDATE Demo SET Value = " + value + " WHERE Timestamp = \"" + timestamp.ToString("o", CultureInfo.InvariantCulture) + "\"" , out Header, out ResultSet); Log.Info("Update", "Updated last record"); } [ExportMethod] public void Delete(int value) { Object[,] ResultSet; String[] Header; myStore.Query("DELETE FROM Demo WHERE Value<=65535 ORDER BY Timestamp DESC LIMIT 1", out Header, out ResultSet); Log.Info("Delete", "Deleted last record"); } [ExportMethod] public void Select(out int value) { Object[,] ResultSet; String[] Header; myStore.Query("SELECT * FROM Demo ORDER BY Timestamp DESC LIMIT 1", out Header, out ResultSet); value = Convert.ToInt32(ResultSet[0,1]); }
    È possibile scaricare un esempio di progetto da:
    InteractWithDatabaseExpanded.zip
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.