Sviluppo di una NetLogic per l'inserimento di valori casuali

Questo script NetLogic inserisce valori casuali nella tabella
Table1
del database.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Per sviluppare la NetLogic
  2. Nella
    vista Progetto
    , selezionare la cartella
    DataStores
    .
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un database e selezionare
    Nuovo
    NetLogic di runtime
    .
  4. Passare il puntatore del mouse sulla NetLogic, selezionare
    Edit
    e immettere
    EmbeddedDatabase1NetLogic
  5. Fare doppio clic sulla NetLogic.
    Viene aperto l'editor di codice esterno.
  6. Nell'editor di codice, sostituire il codice esistente con il codice seguente:
    #region Using directives using System; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.Store; #endregion public class EmbeddedDatabase1NetLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [ExportMethod] public void InsertRandomValues (){ // Get the current project folder. var project = Project.Current; // Save the names of the columns of the table to an array string[] columns = { "Column1", "Column2", "Column3" }; // Create and populate a matrix with values to insert into the odbc table var rawValues = new object[1000, 3]; Random randomNumber = new Random (); for (UInt16 i = 0; i < 1000; ++i) { // Column1 rawValues[i, 0] = i; // Column2 rawValues[i, 1] = randomNumber.Next(0, 5000); // Column3 rawValues[i, 2] = randomNumber.NextDouble() * 5000; } var myStore = LogicObject.Owner as Store; // Get Table1 from myStore var table1 = myStore.Tables.Get<Table>("Table1"); // Insert values into table1 table1.Insert(columns, rawValues); } }
  7. Salvare il codice.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.