Creazione di un oggetto Motor

Creare un oggetto Motor e una configurazione Motor per utilizzarlo in una ricetta.
  1. Creazione di un oggetto Motor
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Model
    e selezionare
    Nuovo
    Oggetto
    .
  3. Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionare
    Edit
    e immettere
    Motor
  4. Aggiungere e configurare variabili:
    1. In
      Proprietà
      , in alto, aggiungere due variabili selezionando
      Add
      e selezionando
      Variabile
      .
    2. Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionando
      Edit
      e immettendo:
      • Speed
      • Acceleration
  5. Creazione di un oggetto di configurazione Motor
  6. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Motor
    e selezionare
    Nuovo
    Tutti
    Modello
    Oggetto
    .
  7. Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionare
    Edit
    e immettere
    Configuration
  8. Aggiungere e configurare variabili:
    1. In
      Proprietà
      , in alto, aggiungere tre variabili selezionando
      Add
      e selezionando
      Variabile
      .
    2. Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionando
      Edit
      e immettendo:
      • MaxRevolutionsPerMinute
      • MaxThrottle
      • MinThrottle
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.