Sviluppo di un dashboard di gestione delle ricette
Creare un dashboard per aggiungere, rimuovere e modificare le ricette in base a uno schema ricetta.
L'interfaccia dashboard comprende anche indicatori aggiuntivi per visualizzare e controllare i valori di giri/min massimi (Revolution Per Minute, RPM) e accelerazione minima del motore.
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
RecipesManagementDashboard.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Creare e configurare uno schema ricetta. Vedere Configurazione di uno schema ricetta o Configurazione manuale di uno schema ricetta.Durante la creazione della ricetta:
- Creare un collegamento dinamico tra la proprietàNodo targete .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- Selezionare i parametrie .MANCIA: Questi parametri saranno configurabili durante il runtime.
- Aggiungere e configurare un widget dell'editor di ricette predefinito. Vedere Configurazione di un widget editor di ricette.
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
In per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare In esecuzione
Fornire un feedback