Interfaccia di gestione delle ricette personalizzata
Anziché utilizzare l'editor ricette predefinito, è possibile progettare un'interfaccia di gestione delle ricette personalizzata.
MANCIA:
È possibile sviluppare un'interfaccia di gestione di ricette personalizzata in base agli oggetti riutilizzati dall'editor di ricette predefinito. Per ulteriori informazioni, vedere Riutilizzo degli oggetti dall'editor ricette predefinito.
Oggetti grafici e script per gli ingredienti
IMPORTANTE:
Durante la creazione della soluzione di gestione delle ricette personalizzata, è necessario includere gli oggetti di questi script NetLogic.
Elemento | Funzioni | Utilizzo |
---|---|---|
Oggetto RecipesEditor |
| Nel riquadro Proprietà , nella proprietà SchemaRicetta , selezionare uno schema ricetta. |
NetLogic RecipesEditorUISetup | Crea la seguente serie di oggetti per ciascun ingrediente dello schema ricetta selezionato:
| Per creare oggetti grafici, fare clic con il pulsante destro del mouse su EditorDiRicette o RecipesEditorUISetup e selezionare Esegui Setup . |
Selezione delle ricette memorizzate
Elemento | Funzioni |
---|---|
Oggetto RecipesComboBox |
|
In RecipesComboBox , NetLogic RecipesEditorComboBoxLogic |
|
Gestione delle ricette
NOTA:
Gli oggetti dei pulsanti seguenti richiamano i rispettivi metodi dell'oggetto schema ricetta.
Elemento | Funzione |
---|---|
Oggetto SaveButton | Salvare o aggiornare nel database la ricetta scritta o selezionata in RecipesComboBox |
In SaveButton , NetLogic RecipesEditorSaveButtonLogic | |
Oggetto DeleteRecipeButton | Eliminare la ricetta selezionata dal database mediante RecipesComboBox |
Oggetto LoadButton | Caricare la ricetta selezionata dal controller in FTOptixApplication mediante RecipesComboBox |
Oggetto ApplyButton | Applicare la ricetta selezionata sul controller mediante RecipesComboBox |
Notifiche
Oggetto | Funzione |
---|---|
Oggetto OutputMessage | Quando l'utente salva, elimina, carica o applica una ricetta, viene mostrato per cinque secondi un messaggio di output.
MANCIA:
Per modificare il tempo di conservazione del messaggio, fare doppio clic sullo script della NetLogic
RecipesEditorOutputMessageLogic e modificare il valore espresso in millisecondi. |
NetLogic RecipesEditorOutputMessageLogic |
Fornire un feedback