Editor di ricette
Il widget dell'editor di ricette contiene gli oggetti grafici e gli script NetLogic necessari per visualizzare e gestire le ricette a runtime.
Utilizzare il widget dell'editor ricette per:
- Visualizzare ingredienti e valori di una ricetta memorizzata durante la modifica o il caricamento del controller
- Creare, modificare o eliminare una ricetta
- Memorizzare una ricetta nel database
- Caricare una ricetta daApplicazione FactoryTalk Optixal controller
- Caricare una ricetta dal controller aApplicazione FactoryTalk Optix
Interfaccia dell'editor ricette
Esempio di editor ricette

Elemento | Descrizione |
---|---|
A | Nome ricetta. Assegnare un nome a una nuova ricetta o selezionare una ricetta esistente. |
B | Pulsanti di controllo ricette.
|
C | Ingredienti dello schema ricetta. |
D | Valori modificabili degli ingredienti della ricetta. |
E | Valori degli ingredienti del controller. |
Fornire un feedback