Creazione di un pulsante che arresti il sistema host
Aggiungere un pulsante che arresta il sistema operativo host sul quale viene eseguita la
Applicazione FactoryTalk Optix
.
IMPORTANTE:
Premendo
Arresta sistema
, si arresta immediatamente il sistema operativo host
sul quale viene eseguita la Applicazione FactoryTalk Optix
.Ad esempio, se si esegue la
Applicazione FactoryTalk Optix
su un target emulatore, premendo Arresta sistema
si arresterà immediatamente il sistema Windows.- Nel riquadroVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionare e immettereShutDownSystemButton.
- InProprietà, impostareTestosuSHUT DOWN HOST SYSTEM.
- InEventi, accanto all'evento MouseClick, selezionare e selezionare .
Fornire un feedback