Sviluppo di pulsanti per chiudere l'applicazione e arrestare il sistema
Creare pulsanti che chiudono la
Applicazione FactoryTalk Optix
e arrestano il sistema host.
IMPORTANTE:
Premendo
Arresta sistema
, si arresta immediatamente il sistema operativo host
sul quale viene eseguita la Applicazione FactoryTalk Optix
.Ad esempio, se si esegue la
Applicazione FactoryTalk Optix
su un target emulatore, premendo Arresta sistema
si arresterà immediatamente il sistema Windows.Esempio di applicazione

MANCIA:
Scaricare un esempio di progetto:
CloseApplicationShutDownSystem.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione

In
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare In esecuzione
Fornire un feedback