- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Sviluppo di una NetLogic che arresti il sistema host
Creare una NetLogic che
arresta immediatamente il sistema operativo host
su cui viene eseguito Windows®
Applicazione FactoryTalk Optix
.Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suNetLogice selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla NetLogic, selezionaree immettereShutDownSystemNetLogic
- Fare doppio clic sulla NetLogic.Viene aperto l'editor di codice esterno.
- Sostituire il codice esistente con il codice seguente:#region StandardUsing using System; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.OPCUAServer; using FTOptix.UI; using System.Diagnostics; #endregion public class ShutDownSystemNetLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void SystemShutDown() { var psi = new ProcessStartInfo("shutdown", "/s /t 0"); psi.CreateNoWindow = true; psi.UseShellExecute = false; Process.Start(psi); } }
- Salvare il codice.
Fornire un feedback