Sviluppo di un'interfaccia per cambiare impostazioni locali

Creare un'etichetta localizzata e due pulsanti che cambiano la lingua dell'interfaccia.
Esempio di applicazione - impostazioni locali in inglese
Esempio di applicazione - impostazioni locali in polacco
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
SwitchLocales.zip
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  3. Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare
In esecuzione
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.