Sviluppo di una finestra di dialogo di conferma
Creare una finestra di dialogo di conferma che viene visualizzata quando si seleziona un pulsante. Questo progetto prevede la creazione di una chiamata a un metodo personalizzato.
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
DialogConfirmation.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
In per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare In esecuzione
Fornire un feedback