Creazione di una variabile vincolata

Creare una variabile con limiti di valore alto e basso che saranno collegati agli indicatori.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Modello
    e selezionare
    Nuovo
    Variabile
    .
  2. Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare
    Edit
    e immettere
    ConstrainedVariable
    .
  3. In
    Proprietà
    , impostare
    ConstrainedVariable (Int32)
    su
    30
    .
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    ConstrainedVariable
    e selezionare
    Nuovo
    Intervallo
    .
  5. In
    EURange
    impostare le proprietà:
    1. Impostare
      Vincolo
      su
      Vero
      .
    2. Impostare
      Limite alto
      su
      50
      .
    3. Impostare
      Limite basso
      su
      20
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.