Sviluppo di un indicatore lineare con vincoli

Sviluppare un'interfaccia che consente di modificare il valore corrente, il valore massimo e il valore minimo di una variabile.
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
ConstrainedLinearGauge.zip
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare
In esecuzione
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.