Creazione di elementi per il controllo del valore minimo

Creare un'etichetta e un indicatore per controllare il valore minimo.
  1. Creare l'etichetta del valore minimo:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (Type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Etichetta
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionare
      Edit
      e immettere
      MinValueLabel
      .
    3. In
      Proprietà
      , impostare
      Testo
      su
      Minimum Value
      .
  2. Creare l'indicatore minimo:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (Type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Indicatore lineare
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'indicatore, selezionare
      Edit
      e immettere
      MinGauge
      .
    3. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Valore
      e
      ProjectName
      Modello
      ConstrainedVariable
      EURange
      Limite basso
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.