Esempio di griglia dati

Utilizzare questo oggetto per includere una tabella che fornisce i dati ottenuti dai nodi del progetto o da una o più tabelle di database a runtime.
MANCIA: Gli oggetti
Griglia dati
possono contenere testo di sola lettura, testo modificabile e immagini. Ogni riga della griglia presenta i dati di un diverso nodo del progetto o di una diversa riga di una tabella di un database.
Esempio di griglia dati
animated graphic showig a grid with four motors that can be sorted by columns

Caso d'uso

Visualizzare alcuni dati in una tabella. Per esempio, visualizzare le proprietà di specifici componenti hardware.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.