Configurazione di una griglia dati
Configurare un oggetto
Griglia dati
per ottenere i dati da un nodo del progetto o da un database.- InVista progetto, creare o selezionare un oggettoGriglia dati.
- Nel riquadroProprietà, creare un collegamento dinamico tra la proprietàModele un nodo.Nodo selezionatoCombo boxOggetto databaseValori contenuti nelle tabelle di database.Nodo di progettoValori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- (Opzionale) Specificare il tipo degli elementi da visualizzare nell'oggetto impostandoItemKind.MANCIA:La proprietàItemKindviene impostata automaticamente con il tipo di oggetto/variabile riconosciuto tra i nodi figli.Per esempio, se il modello è basato su un nodo cartella che contiene diverse istanze di un tipo di oggettoMotor,ItemKindviene automaticamente impostata con il riferimento al tipoMotor. In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (Motor1,Motor2,Motor3e così via).
- Aggiungere colonne alla griglia selezionando accanto aColonne.
- Configurare le colonne impostando i valori delle proprietàTestoeTitolo.
- (Opzionale) InEventi, associareSelezione modificatacon il metodoAggiorna.Gli elementi contenuti nell'oggetto si aggiornano ogni volta che si interagisce con il metodo.
- (Opzionale) Ordinare gli elementi impostando i valoriDirezione ordinamentoeOrdina per.
Fornire un feedback