Configurazione di un evento su transizione

Attivare metodi se il valore di una variabile o di una proprietà oggetto soddisfa una condizione specifica.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare un oggetto o una variabile.
  2. In
    Proprietà
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su una variabile o su una proprietà e selezionare
    Nuovo
    Evento su transizione
    .
    MANCIA: Se necessario, selezionare
    Add
    per aggiungere una variabile.
  3. In
    Eventi
    , da
    Transizione
    , selezionare:
    • Uguale a
    • Non uguale a
    • Maggiore di
    • Maggiore di o uguale a
    • Minore di
    • Minore di o uguale a
  4. Impostare la proprietà
    Valore
    .
    MANCIA: È possibile immettere il valore di soglia o aggiungere un collegamento dinamico al valore soglia. Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  5. Accanto a
    VariableTransitioned
    , selezionare
    Add
    .
  6. Selezionare un metodo:
    • Per i metodi globali, espandere
      Comandi
      .
    • Per i metodi locali, espandere i nodi che espongono metodi (ad esempio, un nodo
      GrigliaDati
      espone un metodo
      Aggiorna
      ) o espandere il nodo relativo a una specifica NetLogic.
  7. (Opzionale) Se il metodo richiede argomenti, espandere il metodo e impostare gli argomenti.
  8. (Opzionale) Selezionare altri metodi ripetendo i passaggi da 5 a 7.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.