Aggiunta di un'istanza di un oggetto grafico

Aggiungere un elemento grafico all'Editor dell'interfaccia utente per creare un'istanza dell'elemento grafico e fare in modo che l'oggetto o l'elemento compaiano nell'
Applicazione FactoryTalk Optix
a runtime.
  1. Da
    Vista progetto
    , fare doppio clic sulla finestra in cui aggiungere l'oggetto grafico. Viene visualizzato l'Editor dell'interfaccia utente.
  2. Da
    Vista tipi
    , selezionare le cartelle desiderate per navigare all'elemento grafico, quindi trascinare l'oggetto grafico nella finestra.
Un'istanza dell'oggetto grafico viene aggiunta alla finestra e a
Vista progetto
. Se si aggiungono istanze dello stesso oggetto grafico alla stessa finestra, il nome dell'oggetto viene aggiunto con un numero incrementale in
Vista progetto
e nella proprietà
Nome
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.