Modifica delle proprietà di un oggetto grafico
Modificare le proprietà di un oggetto grafico per modificare il nome, le proprietà univoche dell'oggetto grafico, nonché il suo aspetto e il comportamento a runtime.
Le proprietà visualizzate di un oggetto grafico dipendono dall'oggetto grafico selezionato. Per aprire l'oggetto grafico per visualizzarne il contenuto prima di modificare le proprietà, in
Proprietà
selezionare .- InVista progettoo nella finestra, selezionare il contenitore o l'oggetto grafico.
- InProprietà, modificare le proprietà in queste categorie:
- Nome. Selezionare il nome esistente e immettere un nuovo nome per l'oggetto grafico.
- Aspetto. Modificare la modalità di visualizzazione dell'oggetto grafico durante il runtime.
- Dimensione e layout. Modificare la dimensione e la posizione dell'oggetto grafico a runtime.
- Eventi. Aggiungere i metodi per l'esecuzione degli eventi durante il runtime, quando l'utente esegue o richiede un'azione di sistema.MANCIA:Gli oggetti grafici indicatore contengono le categorieValoreeIndicatore. Se le proprietàValore minimoeValore massimodi un indicatore cambiano in modo continuativo e rapido, le prestazioni dell'applicazione di runtime ne risentono in quanto l'indicatore deve essere ridisegnato a ogni cambiamento di valore.
Fornire un feedback