Push Agent

Lo script di Push Agent invia dati da un logger dei dati al cloud.

Funzionamento

Push Agent acquisisce periodicamente i dati da un logger dei dati e invia i dati al cloud nel formato
JSON
. Push Agent implementa il meccanismo di memorizzazione e inoltro che acquisisce i dati da un logger dei dati, salvando i dati in un archivio ausiliario da cui i dati vengono estratti e inviati al cloud.

Modalità di trasferimento

Push Agent supporta le seguenti modalità di trasferimento:
  • Per riga
    . Invia una riga del logger dei dati per pacchetto.
  • Per variabile
    . Invia una o più variabili con le relative informazioni.
MANCIA: Se la modalità del logger dei dati è impostata su
Modifica valore
, i valori campionati cambiano solo se una delle variabili monitorate cambia.  Il Push Agent invia i valori di una determinata variabile solo se il valore della variabile è diverso dal valore inviato in precedenza.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.