Configurazione di un Push Agent
Aggiungere la NetLogic Push Agent da e configurare i parametri del Push Agent.
Librerie dei template
Prerequisiti
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareLibrerie dei template
- InLibrerie dei template, cercarePush Agent.
- InComponenti, trascinarePush Agentnella cartella NetLogic nellaVista progetto.
- SelezionareChiudi.
- InVista progetto, selezionarePush Agent.
- InProprietà, modificare le proprietà di Push Agent.Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà di Push Agent.
- InVista progetto, fare doppio clic suPush Agent.Viene aperto un editor esterno.
- Modificare il fileCSPROJdel progetto aggiungendo<CopyLocalLockFileAssemblies>true</CopyLocalLockFileAssemblies>dopo<AppendTargetFrameworkToOutputPath>false</AppendTargetFrameworkToOutputPath>
- Compilare la build del progetto.
- Generare certificati CA e client. Vedere Creazione di un certificato.
- Implementare la NetLogic PushAgent nell'interfaccia dell'applicazione. Vedere Interfaccia di Push Agent.
Fornire un feedback