Creazione di un certificato
Per comunicare in modo sicuro, le applicazioni OPC UA devono avere certificati pubblici appropriati e chiavi private corrispondenti.
- Nella barra del titoloFactoryTalk Optix Studio, selezionare la freccia a discesa dopoOpzioni FactoryTalk Optix StudioCrea certificato.
- InSoggetto, completare:
- Nome comune. Il nome dell'URL.
- Organizzazione. Il nome dell'organizzazione.
- Unità organizzativa. La divisione dell'organizzazione per la quale si sta creando il certificato.
- Località. La città dove si trova l'organizzazione.
- Stato. Il nome dello stato o della provincia in cui si trova l'organizzazione.
- Nazione. Il paese in cui si trova l'organizzazione.
- InInformazioni OPC UA, completare:
- URI applicazione. L'URI globalmente univoco per l'applicazione.
- Nomi di dominio. Il nome host dei dispositivi su cui viene eseguita l'applicazione. Indirizzi IP.
- Indirizzi IP. Gli indirizzi IP sui quali verrà eseguita l'applicazione.
- InImpostazioni certificato, completare:
- Dimensione chiave RSA. La dimensione, in bit, della chiave RSA.IMPORTANTE:I valoriDimensione chiave RSAeAlgoritmo di firmasono compatibili con i criteri di sicurezza OPC UA impostati negli oggetti client OPC UA e server OPC UA.Più alti sono i valori diDimensione chiave RSAeAlgoritmo di firma, maggiore è l'uso delle risorse per la crittografia e la decrittografia dei messaggi tra server e client.
- Algoritmo di firma. Algoritmo che creerà il certificato.
- Data di scadenza. La data di scadenza dell'SSL.
- InNome, immettere il nome del certificato.
- InPercorsoimmettere o selezionare la posizione in cui archiviare il certificato.
- SelezionareCrea.
Si consiglia di eseguire il backup del certificato in una cartella personale, all'esterno del progetto.
Fornire un feedback