Gestione dei certificati e delle chiavi OPC UA
Per comunicare in modo sicuro, le applicazioni OPC UA devono avere certificati pubblici appropriati e chiavi private corrispondenti.
È possibile utilizzare la stessa certificazione per progetti che hanno oggetti server OPC UA e oggetti client OPC UA. Vedere Sicurezza delle comunicazioni OPC UA.
È possibile impostare i certificati attendibili di altre applicazioni OPC UA in fase di progettazione o a runtime. Impostare i certificati in fase di progettazione per:
- I certificati disponibili.
- Una funzionalità non disponibile a runtime.
IMPORTANTE:
In fase di progettazione, quando il certificato di un'applicazione nota cambia:
- Ripetere la configurazione.
- Ripubblicare ilFTOptixApplication.
Fornire un feedback