Aggiunta di un logger dei dati
È possibile configurare un logger dei dati utilizzando un'interfaccia dedicata.
MANCIA:
È anche possibile aggiungere manualmente un logger dei dati. Vedere Aggiunta manuale di un logger dei dati.
- Dalla barra degli strumentiFactoryTalk Optix Studio, selezionareApri pagina dashboard
- Nel riquadro centrale, selezionareVoglio configurare un logger dei dati.
- Selezionare uno dei seguenti:
- Nuovo logger dei datiper creare un logger dei dati.
- Selezionare un logger dei dati esistente.
- Selezionare una modalità diCampionamento:
- Periodica. Campionare tutte le variabili monitorate.
- Cambiamento di valore. Campionare tutte le variabili monitorate con valori modificati dal campionamento precedente.
- Nessuno. Campionare le variabili richiamando il metodo Log.
- Selezionare un periodo diCampionamento:
- Per proprietà di campionamentoPeriodicaeCambiamento di valore, impostare il periodo di campionamento utilizzando il formato: 0000:00:00.000.
- SelezionareAvanti.
- InDatabase disponibili, selezionare un database esistente e modificare le proprietà, oppure selezionareNuovo database, quindi modificareNomeeTiposecondo le esigenze.
- SelezionareAvanti. Per il nuovo database, modificare le proprietà e selezionareAvanti.
- Per un nuovo database, modificareNomeeProprietàsecondo le esigenze e selezionareAvanti.
- Per duplicare un database, fare clic con il pulsante destro del mouse su un database e selezionareDuplica.
- Modificare le proprietà secondo le esigenze e selezionareAvanti.
- Selezionare le variabili da registrare.
Fornire un feedback