Modifica di un logger dei dati
È possibile modificare le proprietà del logger dei dati utilizzando una procedura guidata incorporata in
FactoryTalk Optix Studio
.- Dalla barra degli strumentiFactoryTalk Optix Studio, selezionareApri pagina dashboard
- Nel riquadro centrale, selezionareVoglio configurare un logger dei dati.
- Selezionare il logger dei dati che si desidera modificare.
- A destra, se necessario, modificare il nome e le proprietà del logger.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare un database esistente o configurarne uno nuovo:
- Per utilizzare un database esistente:
- Selezionare un database esistente.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Per creare un database:
- SelezionareNuovo database.
- Se necessario, modificare i campiNomeeTipo.
- SelezionareAvanti.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Per duplicare un database disponibile:MANCIA: La duplicazione di un database esistente consente di creare rapidamente un nuovo database in base al database esistente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un database disponibile e selezionareDuplica.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare le variabili da loggare.MANCIA: È possibile individuare rapidamente le variabili da selezionare utilizzando il campoCerca.
- SelezionareAvanti.
- Esaminare le impostazioni.
- SelezionareEsci.
Fornire un feedback