Progetti
Un progetto
FactoryTalk Optix Studio
contiene diversi componenti che vengono utilizzati per creare Applicazioni FactoryTalk Optix
.Un progetto può includere questi elementi:
- Oggetti. Oggetti fisici come un motore o oggetti non fisici come un allarme digitale.
- Tipi di oggetti. Oggetti modello da cui è possibile creare istanze di oggetti. Ciascuna istanza di oggetto può contenere oggetti e variabili specifici.
- Variabili. Elementi che rappresentano le caratteristiche degli oggetti e specificano i valori di queste caratteristiche.
- Tipi di variabile. Variabili modello dalle quali è possibile creare istanze di variabili che possono contenere altre variabili specifiche.
- Tipi di metodo di runtime. Metodi modello da cui è possibile creare istanze di metodo. Le istanze di metodo possono essere eseguite a runtime quando si verifica un evento, come un'azione utente o una modifica del valore di una variabile.
- Oggetti grafici. Una libreria predefinita di oggetti, ad esempio controlli, contenitori, disegni e contenuti multimediali, utilizzabili per creare un'interfaccia utente perApplicazioni FactoryTalk Optix.
- NetLogic. Oggetti NetLogic che implementano logiche dell'applicazione personalizzate sviluppate in C#.
Fornire un feedback