Aggiornamento di un progetto

È possibile aprire un progetto creato con una versione precedente di
FactoryTalk Optix Studio
una versione successiva, aggiornando il progetto. Durante l'aggiornamento,
FactoryTalk Optix Studio
crea una copia di backup del progetto in versione originale.
IMPORTANTE: Non si può più aprire un progetto aggiornato con la versione precedente di
FactoryTalk Optix Studio
. Per ripristinare un progetto aggiornato in modo non corretto, vedere Ripristino di un progetto.
  1. Aprire un progetto creato con una versione precedente di
    FactoryTalk Optix Studio
    .
    Viene visualizzato un messaggio per richiedere l'aggiornamento dei moduli in uso.
  2. Selezionare
    Aggiorna
    .
    Compare un report dettagliato degli effetti dell'aggiornamento.
  3. Dopo aver esaminato il report, selezionare
    Continua
    per confermare che il progetto deve essere aggiornato.
FactoryTalk Optix Studio
aggiorna e apre il progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.