Configurazione del widget Configuratore data e ora
Configurare il widget
Configuratore data e ora
per visualizzare e modificare la data, l'ora e il fuso orario di sistema manualmente o tramite un server NTP remoto.- Per configurare il widget Configuratore data e ora
- SelezionareLibrerie dei template
- InLibrerie, selezionareWidget.
- InComponenti, trascinareConfiguratore data e oranella cartellaUIinVista progetto.
- InLibrerie, selezionareChiudi.
- InVista progetto, nella cartellaUI, selezionareDateAndTimeConfigurator (type)per visualizzare leProprietàper il tipo.
- Trascinare l'oggettoSistemain#SystemNodeinProprietà.Le impostazioni del sistema sono associate al widget.
- A runtime, effettuare le modifiche desiderate e selezionareApplica.
- Chiudere l'applicazione e riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche di data e ora. Vedere Creazione di un pulsante per riavviare il sistema.
Fornire un feedback