Commit delle modifiche a un repository locale

Salvare le modifiche apportate a un progetto per salvare le modifiche solo nel computer locale. Le modifiche salvate non vengono sottoposte a backup in un repository. Consente di confermare le modifiche in modo che il backup delle modifiche venga eseguito nel repository locale che si trova nella cartella del progetto nel computer locale.
  1. Selezionare
    Salva ed esegui commit
    .  
  2. Se il controllo delle versioni non è configurato e viene visualizzato il messaggio "È necessario configurare un nome utente e un'e-mail utente nelle opzioni di FactoryTalk Optix Studio prima di poter effettuare un commit":
    1. Nella barra del titolo di
      FactoryTalk Optix Studio
      , selezionare
      Opzioni FactoryTalk Optix Studio
      .
    2. In
      Configurazione utente controllo versione
      , in
      Nome utente
      , digitare il nome utente.
      MANCIA:
      Nome utente
      è il nome che appare accanto ai commit quando si apre
      Visualizza cronologia
      per un progetto. Visualizza cronologia identifica il commit con la prima lettera del nome utente.
    3. In
      Email utente
      , digitare il proprio indirizzo email.
    4. Selezionare
      Salva
      .
  3. In
    Salva ed esegui commit
    , in
    Messaggio di commit
    , digitare una descrizione delle modifiche che si stanno accettando.
  4. Selezionare
    OK
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.