Creazione di un progetto locale

Creare un progetto locale con controllo delle versioni per creare il progetto locale e un repository locale nel computer. Il repository locale consente di eseguire il commit delle modifiche al progetto e fornisce il controllo delle versioni per visualizzare e ripristinare le versioni precedenti del progetto.
  1. Se è presente un progetto
    FactoryTalk Optix Studio
    aperto, selezionare
    Progetto
    e
    Chiudi progetto
    .
  2. Selezionare
    Chiudi
    oppure, se sono presenti modifiche da salvare, selezionare
    Salva e chiudi
    .
  3. Nella pagina iniziale
    , selezionare
    Nuovo
    .
  4. Selezionare il tipo di progetto:
    • Predefinito
      . Progetto con una finestra predefinita e categorie configurate nella
      Vista progetto
      .
    • Vuoto
      . Progetto privo di contenuto e di categorie configurate nella
      Vista progetto
      .
  5. In
    Nome
    , digitare il nome del progetto.
  6. In
    Percorso
    , digitare il percorso del progetto.
  7. Selezionare
    Utilizza controllo versione
    .
    MANCIA: Quando il controllo delle versioni è abilitato per un progetto locale e si desidera eseguire il backup del progetto in un repository remoto, eseguire il push delle modifiche locali per associare il progetto locale a un repository remoto.
  8. Selezionare
    Crea
    .
Il Controllo versioni viene aggiunto al nuovo progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.