Controllo versioni
Il controllo delle versioni consente di creare versioni di un progetto eseguendo il commit delle modifiche apportate. Per impostazione predefinita, tutti i progetti
FactoryTalk Optix Studio
dispongono del controllo delle versioni.Il controllo delle versioni utilizza due tipi di repository:
- Repository locale. Un repository sul computer locale in cui si esegue il commit delle modifiche al progetto. Il repository consente di eseguire il backup dei contenuti del progetto.
- Repository remoto. Se un sistema utilizza solo il controllo delle versioni locali e si desidera consentire la collaborazione con più utenti o la possibilità di versione del progetto da remoto, l'amministratore di sistema potrebbe dover configurare un repository remoto. I repository remoti sono esterni al progetto.FactoryTalk Optix Studiosupporta due tipi di repository remoti:
- Un repository basato su cloud gestito daRockwell Automation, ad esempioFactoryTalk Hubo Vault.
- Un repository di cloud gestito dall'utente, ad esempio GitHub®.
È possibile utilizzare un repository locale o remoto per ripristinare una versione precedente di un progetto ed eliminare le modifiche che non si desidera implementare. Da un repository remoto, è possibile visualizzare e accettare le modifiche apportate da altri utenti a un progetto.
FactoryTalk Optix Studio
visualizza i messaggi di sincronizzazione aggiornati nella barra di stato per indicare che:- Non è presente nessun repository remoto disponibile per questo progetto.
- Sono presenti modifiche remote per il pull.
- Sono presenti modifiche locali per il push.
- Sono presenti modifiche locali e remote per push e pull.
- Il progetto è sincronizzato.
Fornire un feedback