Creazione di un progetto da una posizione remota
Creare un progetto remoto da una posizione remota per collaborare con altri utenti o eseguire il backup di una versione del progetto in un repository remoto.
La creazione di un progetto da un percorso remoto crea il progetto locale e il repository locale. Configura anche l'URL del repository remoto associato. Confermare le modifiche localmente, quindi eseguire il push e il pull delle modifiche in modo da rendere le modifiche più recenti disponibili all'utente e agli altri.
- Se è presente un progetto aperto, selezionareProgettoChiudi progetto.
- SelezionareChiudioppure, se sono presenti modifiche da salvare, selezionareSalva e chiudi.
- Nella pagina iniziale, selezionareNuovo, quindiRemoto.
- Compilare:
- URL remoto.Inserire l'URL del repository remoto. Questa è la posizione in cui vengono archiviati progetti in remoto. Se l'URL non è noto, chiedere all'amministratore di sistema.
- Percorso. Immettere la cartella sul computer locale in cui salvare e confermare le modifiche prima di eseguirne il push nel repository remoto. La posizione predefinita è. SelezionareC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk OptixSfoglia fileMANCIA: Se si è collegati aFactoryTalk Optix Studio, non è necessario conoscere l'URL remotoo ilPercorso.Creare un nuovo progettovisualizza automaticamente tutti i potenziali repository accessibili con l'account GitHub e tutti i progetti remoti che è possibile aprire.
- SelezionareApri.Viene visualizzatoApertura del progetto da remotonella barra di stato e il nuovo progetto viene aperto con lo stesso nome del repository remoto.
Fornire un feedback