Anteprima pull
Eseguire il pull delle modifiche dal repository remoto per visualizzare conflitti tra il progetto locale e il progetto remoto.
L'anteprima mostra i valori modificati e gli oggetti rimossi. Mantenere la modifica nel progetto locale o apportare modifiche nel progetto remoto. Un esempio di
Anteprima pull
può includere:Elemento | Descrizione |
---|---|
A | Righe di modifiche o conflitti evidenziati. |
B | Selezionare Porta tutto in locale per accettare tutte le modifiche locali. Selezionare Porta tutto in remoto per accettare tutte le modifiche nel repository remoto. |
C | Filtrare le modifiche nell'anteprima visualizzando Tutto il contenuto del progetto, solo gli Aggiornamenti al progetto o solo i Conflitti nel progetto. |
D | Selezionare per spostarsi ed espandere il conflitto successivo oppure selezionare per passare al conflitto precedente. |
Selezionare un conflitto a sinistra di una riga per accettare la modifica locale. Storia locale | |
F | Selezionare un conflitto a destra di una riga per accettare la modifica remota. Cronologia remota |
G | Un'icona nella riga indica:
|
Fornire un feedback