Creare un messaggio di allarme dinamico

Creare un messaggio di allarme visualizzato a runtime quando l'allarme è attivo. Ad esempio, creare un messaggio che indichi un livello o una portata pericolosamente bassi quando l'allarme è attivo.
Prerequisiti
  1. Per creare un messaggio di allarme dinamico
  2. In
    Vista progetto
    , selezionare l'allarme.
  3. In
    Proprietà
    , in
    Messaggio
    , selezionare
    Aggiungi collegamento dinamico
    , quindi
    Avanzato
    .
  4. In
    Editor dei collegamenti dinamici
    , in
    Messaggio
    , selezionare
    Add
    , quindi
    Formattatore stringa
    .
  5. In
    Collegamento dinamico
    , selezionare
    Modifica collegamento dinamico
    .
  6. Specificare il
    Valore input
    dell'allarme come origine del collegamento dinamico.
  7. In
    Formato
    , inserire il testo del messaggio di allarme utilizzando il segnaposto
    {0}
    per identificare il valore della variabile sorgente.
  8. Selezionare come richiesto per impostare la direzione del collegamento.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.