Driver RA EtherNet/IP

Il
Driver RA EtherNet/IP
supporta l'importazione di tag in modalità online e offline.

Tag del controller

Il Driver Logix supporta i formati di file
L5X
e
ACD
per l'importazione dei tag in modalità offline. Il formato di file dei tag esportati dipende dal controller. Consultare il
Manuale di riferimento di importazione/esportazione dei controller Logix 5000™
, pubblicazione
1756-RM014A
.
Per ogni
Add-On Instruction
, viene creata una struttura contenente i dati locali. Una struttura importata è associata a un collegamento dinamico di tipo
Input/Output
. È possibile gestire i blocchi funzione
Add-On Instruction
come se fossero un tipo di dati dichiarato dall'utente.
IMPORTANTE: È responsabilità del designer impostare le restrizioni necessarie sui controlli a cui si collegano i membri che sono dichiarati in
ADD-ON
come
Read Only
o
Output Parameters
.

Supporto dei controller

Il
Driver RA EtherNet/IP
supporta le seguenti famiglie di controller (versioni firmware 32 e successive):
  • ControlLogix®
    5570
  • GuardLogix®
    5570
  • ControlLogix®
    5580
  • GuardLogix®
    5580
  • CompactLogix
    5480
  • CompactLogix
    5380
  • Compact GuardLogix®
    5380
  • CompactLogix
    5370
  • Compact GuardLogix®
    5370

Variabili del controller

La categoria
Controller
del browser di Collegamento dinamico visualizza le variabili relative al driver EtherNet/IP Rockwell Automation. Associare queste variabili agli oggetti del progetto per visualizzare informazioni sullo stato del controller.
Variabili del controller
Variabile
Tipo
Definizione
Lettura/scrittura
Riavvio richiesto
Elementi dati attivi
UInt32
Numero di elementi dati attivi che vengono letti dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Contatore attività
UInt32
Numero di pacchetti di comunicazione ricevuti dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Numero di catalogo
String
Numero di catalogo letto dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Nome controller
String
Il nome del controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Elementi dati in errore
UInt32
Numero di elementi dati attivi che al momento non è possibile leggere dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Rev principale
UInt32
Versione principale del firmware del controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Rev secondaria
UInt32
Versione secondaria del firmware del controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Modalità
String
Modalità funzionamento del controller. Le modalità sono Esecuzione, Programmazione, Errore, Esecuzione remota e Programmazione remota.
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Blocchi ottimizzati
UInt32
Numero di blocchi di dati ottimizzati inviati tra il controller e il dispositivo HMI
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Percorso
String
Percorso di comunicazione per il controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Presente
Boolean
Indica se il controller è in rete
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Codice prodotto
UInt32
Codice prodotto letto dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Tipo di prodotto
UInt32
Tipo di prodotto letto dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Errori gravi recuperabili
Boolean
Indica se il controller ha rilevato un errore grave reversibile
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Errori minori recuperabili
Boolean
Indica se il controller ha rilevato un errore minore reversibile
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Modalità Esecuzione
Boolean
Indica se il controller è in modalità Esecuzione
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Sincronizza
Boolean
Indica se i dati nel controller sono sincronizzati con i dati nell'applicazione di runtime
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Stato sincronizzazione
String
Stato sincronizzazione del controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Errori gravi non recuperabili
Boolean
Indica che il controller ha rilevato un errore grave irreversibile
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Errori minori non recuperabili
Boolean
Indica che il controller ha rilevato un errore minore irreversibile
Sola lettura
Riavvio non richiesto
Fornitore
UInt32
Codice fornitore letto dal controller
Sola lettura
Riavvio non richiesto

Comunicazione

Per stabilire una comunicazione con un Controller Logix, specificare la proprietà
Percorso di routing
dell'oggetto
Stazione
corrispondente nel formato
IP_Address
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
seguente. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare un driver di comunicazione.

Supporto dei moduli di comunicazione Ethernet

Non è possibile utilizzare il modulo ponte 1756-ENET EtherNet/IP con
Driver RA EtherNet/IP
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.