Esportare una tabella di database in un file CSV

È possibile utilizzare lo script Esportatore generico di tabelle per esportare il contenuto di una tabella in un file CSV.
  1. Per esportare una tabella di database in un file CSV
  2. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie
    e cercare
    Generic Table Exporter
    .
  3. Da
    Librerie
    , sotto
    Componenti
    , trascinare
    Esportatore generico di tabelle
    in
    NetLogic
    in
    Vista progetto
    .
  4. In
    Proprietà
    completare:
    • CSVPath
      . Il percorso del file CSV al quale verrà esportato lo storico allarmi.
    • FieldDelimiter
      . Un carattere utilizzato per delimitare i valori di una riga.
    • Table
      . Una tabella di database.
    • Query
      . Una query SQL per filtrare i dati. Per ulteriori informazioni, vedere Composizione di query SQL.
    • WrapFields
      .
  5. Associare il metodo
    Esporta
    di
    GenericTableExporter
    a un evento.
    Ad esempio, associare il metodo
    Esporta
    all'
    evento MouseClick
    di un pulsante.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.