Configurazione del client FTP
I client FTP effettuano connessioni ai server FTP.
Le
Librerie
contengono uno script di runtime e un widget che consentono di stabilire connessioni ai server FTP.Pacchetti richiesti
Vedere Aggiungere pacchetti NuGet e installare una versione stabile di questo pacchetto NuGet richiesto: FluentFTP.
Script client FTP
FTPClientLogic
è uno script di runtime che espone dei metodi OPC UA per ottenere l'elenco di file ed effettuare il trasferimento dei file da/a un server FTP.I parametri configurabili includono:
- FtpServerIPAddress. Indirizzo IP del server FTP.
- FtpServerPort. Porta del server FTP.
- FtpServerUsername. Nome utente utilizzato per autenticare l'utente sul server FTP.
- FtpServerUserPassword. Password utilizzata per autenticare l'utente sul server FTP.
- OverwriteFileIfExists. Determina se un file esistente deve essere sovrascritto o meno.
- ClientCertificateFile. File di certificato pubblico del server, secondo standard X509v3 e con estensione .der. Deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se specificato, deve essere specificata anche la chiave privata. Se non specificato, viene generato automaticamente a runtime nella cartellaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- ClientPrivateKeyFile. File di chiave privata del server, con codifica ASCII Base64 ed estensione .pem. Deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se specificato, deve essere specificato anche il certificato. Se non specificato, viene generato automaticamente a runtime nella cartellaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- UseFtps. Determinare il protocollo da utilizzare, FTP o FTPS.
I seguenti parametri, da utilizzare come sola lettura, espongono lo stato interno del client:
- FtpClientIsRunning. Indica se il client è attualmente connesso a un server FTP.
- FtpClientOperationInProgress. Indica se il client sta eseguendo alcune operazioni, ad esempio l'elenco di file o il trasferimento di file.
I metodi esposti includono:
- ConnectFtpClient. Si connette al server FTP.
- DisconnectFtpClientSi disconnette dal server FTP.
- DownloadItem. Scarica un elemento remoto, ad esempio un file o una cartella, contenuto nel parametroremoteItemesistente nella cartellaLocalFolderPath. Tramite il parametrooverwriteItemIfExistsè possibile determinare se eventuali file esistenti devono essere sovrascritti o meno.
- UploadItem. Carica l'elemento locale, come un file o una cartella, contenuto nel parametrolocalItemPathnella cartellaremoteFolderPath. Tramite il parametrooverwriteItemIfExistsè possibile determinare se eventuali file esistenti devono essere sovrascritti o meno.
Widget client FTP
FTPClientWidget
consente di elencare e trasferire file da e verso un server FTP mediante un'interfaccia grafica.I parametri configurabili includono:
- ServerIPAddress. Indirizzo IP del server FTP.
- FtpServerPort. Porta del server FTP.
- Username. Nome utente per l'autenticazione sul server FTP.
- Password. Password dell'utente per l'autenticazione sul server FTP.
- ClientCertificateFile. File di certificato pubblico del server, secondo standard X509v3 e con estensione.der. Deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se specificato, deve essere specificata anche la chiave privata. Se non specificato, viene generato automaticamente a runtime nella cartellaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- ClientPrivateKeyFile. File di chiave privata del server, con codifica ASCII Base64 ed estensione.pem. Deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs. Se specificato, deve essere specificato anche il certificato. Se non specificato, viene generato automaticamente a runtime nella cartellaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- UseFtps. Determinare il protocollo da utilizzare, FTP o FTPS.
- ExtensionFilter. Imposta uno o più filtri per visualizzare solo i file con determinate estensioni. Per specificare più di un'estensione, separare le estensioni con;. Ad esempio, utilizzare.txt;.csvper visualizzare solo i file con estensioni.txte.csv. Utilizzare.per visualizzare i file di tutte le estensioni.
- ShowHiddenFiles. Consente di specificare se mostrare o meno i file nascosti. Questa impostazione non si applica sui file system remoti dei server FTP Windows.
- StartLocalFilesystemPath. Specifica la cartella iniziale per navigazione nel file system locale.
- AccessFullFilesystem. Determina se consentire di navigare in tutto il file system. Questa opzione è supportata solo per sistemi Windows e Ubuntu. In questi casi è possibile sfogliare a partire dalla cartella root dei dischi su Windows e dalla cartella/(root) su Linux.
- AccessLocalNetworkDrives. Visualizza le unità di rete mappate utilizzando questa impostazione quandoAccessFullFilesystemè abilitato nel sistema operativo Windows.
Trasferimento periodico del file tramite FTP
Attenersi alla procedura seguente per combinare
FTPClientLogic
e PeriodicActionLogix
per automatizzare il caricamento e il download di file e cartelle in modo periodico e non interattivo. È possibile utilizzare la configurazione di questo server FTP per automatizzare i trasferimenti di file e cartelle tra dispositivi.- Creare la cartellaC:/FtpServere, all'interno di tale cartella, creare il filemyDocument.txt.
- ImpostareC:/FtpServercome cartella di avvio sul server FTP.
- Configurare i parametri del server FTP quali indirizzo IP, porta e utenti autorizzati.
- Avviare il server FTP.
Per utilizzare il server FTP esistente nelle
Librerie dei template
, vedere Configurazione del Server FTP. Sarà quindi necessario configurare i parametri di connessione al server FTP nello script FTPClientLogic
.I file e le cartelle da trasferire sono già configurati attraverso
FileTransferDownload
e FileTransferUpload
.Le pagine nel progetto includono:
- Configurazione del client FTP. Consente di modificare i parametri di configurazione del client FTP. L'interruttoreOverwriteExistingItemsdefinisce se un file esistente deve essere sovrascritto.
- Trasferimento file. Mostra come connettersi e scollegare il client FTP utilizzando i metodiConnectFTPClienteDisconnectFTPCliente come scaricare e caricare utilizzando i metodiDownloadItemeUploadItem.
- Metodo di backup periodico. Consente di abilitare il download periodico di un dato file utilizzando lo scriptPeriodicActionLogic. Lo script viene configurato conPeriodimpostato a 30 secondi eActionimpostato suDownloadItem. Vedere Esempio di download.
Fornire un feedback