Contenitori
Utilizzare gli oggetti contenitore per strutturare l'applicazione e creare la navigazione dell'interfaccia utente.
Oggetto | Descrizione |
---|---|
Contenitore di oggetti che costituiscono un widget specifico. Per impostazione predefinita, ogni nuovo pannello ha una larghezza e un'altezza fisse ed è allineato all'angolo superiore sinistro dell'oggetto principale. | |
Contenitore di oggetti che costituiscono un'interfaccia specifica. Per impostazione predefinita, ogni nuova pagina si adatta in modo da coprire l'intero oggetto padre. | |
Pannello che dispone automaticamente in orizzontale, e in modo adiacente, gli oggetti. | |
Pannello che dispone automaticamente in verticale, e in modo adiacente, gli oggetti. | |
Pannello che ridimensiona automaticamente gli oggetti figli quando cambia il rapporto di aspetto del contenitore. | |
Pannello che visualizza altri pannelli in base alla logica dell'applicazione. | |
Pannello che contiene altri pannelli e organizza automaticamente i pannelli in schede che è possibile navigare. | |
Pulsante che, alla selezione, apre e chiude un pannello. | |
Contenitore principale. In un presentation engine si può impostare la Finestra per determinare l'interfaccia utente iniziale a runtime. | |
Una finestra modale non consente l'interazione con altri componenti dell'interfaccia finché non viene chiusa. | |
Una finestra che viene visualizzata in risposta a un evento. | |
Pannello che può scorrere per visualizzare il contenuto più grande rispetto alle proprie dimensioni. | |
Contenitore che include blocchi di contenuto espandibili. |
Fornire un feedback