Finestra

Contenitore principale. In un presentation engine si può impostare la Finestra per determinare l'interfaccia utente iniziale a runtime.

Caso d'uso

La finestra deve essere presente in ogni progetto. Finestra è un tipo di oggetto e non può avere istanze. L'oggetto Finestra contiene tutti gli oggetti nell'interfaccia utente e la logica di tali oggetti.
MANCIA:
È possibile creare più oggetti Finestra da utilizzare con diversi presentation engine. Vedere Presentation engine.
Le proprietà
X
,
Y
e
In primo piano
si applicano solo al presentation engine nativo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.