Configurare un foglio di stile
Configurare un foglio di stile per modificare le proprietà del foglio di stile. Alcune proprietà di stile visualizzano un'anteprima nell'editor.
- InVista progetto, espandere la cartellaUIe fare doppio clic sul foglio di stile da modificare.
- InProprietà, configurare le proprietà del foglio di stile.MANCIA: Per modificare il valore di una proprietà, selezionare l'opzione per immettere un valore manualmente oppure selezionareAggiungi collegamento dinamicoSeleziona il coloretrascinare per selezionare il colore e scegliereSeleziona.
Fornire un feedback