Fogli di stile

Utilizzare un oggetto Foglio di stile per specificare i valori di stile predefiniti visualizzati a runtime.
MANCIA: I progetti possono contenere più fogli di stile. Più fogli di stile consentono di alternare stili. Ad esempio, è possibile commutare tra un'interfaccia chiara e un'interfaccia scura a runtime.

Ereditarietà delle proprietà

Gli oggetti e le istanze oggetto ereditano le proprietà di stile da un foglio di stile e dai tipi di oggetto. È possibile impostare una proprietà a più livelli. Ad esempio, il colore del testo può essere impostato sia nel foglio di stile globalmente sia in un tipo di oggetto
Etichetta
personalizzato.
I valori delle proprietà vengono risolti in questo ordine:
  1. Istanza
  2. Tipo di oggetto dell'istanza
  3. Foglio stile per la classe di oggetto
  4. Foglio di stile globale
Se il valore di una proprietà è impostato su
Predefinito
, la proprietà eredita il valore impostato a un livello superiore, nell'ordine precedente. Ad esempio, se il valore di
Colore testo
per l'istanza di un oggetto
Etichetta
è
Predefinito
, il valore del colore impostato è il primo valore trovato per la stessa proprietà di tipo, classe di oggetto o a livello globale, in quest'ordine.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.