Importare caratteri

È possibile configurare la
Applicazione FactoryTalk Optix
perché utilizzi font personalizzati in formato
TTF
o
OTF
. Per utilizzare un font diverso da quello predefinito, importare il font nel progetto per renderlo disponibile come proprietà dell'oggetto.
MANCIA: Se si utilizza
Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
invece di eseguire questa procedura, è possibile copiare i file dei font
TTF
o
OTF
personalizzati nella cartella
ProjectName
\ProjectFiles\Font
.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Sfoglia file di progetto
    .
  2. In
    File di progetto
    , selezionare
    Importa file
    .
  3. Individuare e selezionare il font da importare, quindi selezionare
    Apri
    .
    Verificare che il font selezionato per il progetto sia disponibile nel dispositivo e che supporti i caratteri richiesti.
  4. Chiudere
    File di progetto
    .
Il carattere è ora disponibile nelle proprietà
Famiglia di font
degli oggetti.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.