Configurare una libreria locale
Configurare una libreria locale personalizzata in cui memorizzare i template di oggetti e variabili.
MANCIA:
Per utilizzare una libreria personalizzata in un altro computer, copiare la cartella con il nome della libreria desiderata da alla stessa posizione in un altro computer. In alternativa, è possibile utilizzare librerie remote. Vedere Configurare una libreria remota.
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareLibrerie
- InLibrerie dei template, selezionare e selezionareNuova libreria.
- (Opzionale) Immettere un nome per la libreria.
La nuova libreria viene visualizzata in
Librerie dei template
.- Aggiungere template alla libreria. Vedere Creare un template da un oggetto o da una variabile.
Fornire un feedback