Librerie

Le librerie contengono definizioni di oggetti che è possibile aggiungere ai progetti.

Tipi di libreria

Tipo
Descrizione
Libreria
La libreria predefinita di oggetti che non è possibile modificare o rimuovere. Le librerie sono fornite per:
  • GraphicElements
    Illustrazioni di oggetti che è possibile includere nella visualizzazione dell'applicazione di runtime per fornire un contesto aggiuntivo, come un LED, una valvola a farfalla e serbatoi per reattori.
  • Misc (Oggetti vari)
    Componenti che eseguono operazioni all'interno dell'applicazione di runtime, come logger, allarmi e convertitori.
  • Scripts
    Codice predefinito che esegue funzioni all'interno dell'applicazione di runtime, come notifiche, contatori e trasferimento dati.
  • StyleSheets
    Tema predefinito che definisce l'aspetto delle pagine dell'applicazione di runtime, ad esempio un tema chiaro, un tema scuro e un tema ispirato al materiale.
  • Widgets
    Oggetti con cui l'utente può interagire nell'applicazione di runtime, ad esempio un modulo di login, una griglia di allarmi e un selezionatore di colore.
Libreria personalizzata
Una libreria creata da un utente che contiene una serie di oggetti ricavati dalle librerie o personalizzati per specifici scenari di automazione.
MANCIA: Per trovare rapidamente un template, selezionare un elemento qualsiasi in
Componenti
e iniziare a digitare.

Repository delle librerie

È possibile memorizzare le librerie in locale o in un repository Git remoto. Le librerie sono disponibili in tutti i progetti
FactoryTalk Optix
.
Le librerie vengono salvate nella cartella
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
.

Aggiornamenti delle librerie

Le librerie e gli oggetti di libreria sono collegati alla versione del software
FactoryTalk Optix
con cui sono stati configurati originariamente. Quando si installa una versione aggiornata di
FactoryTalk Optix
, le librerie incorporate vengono aggiornate automaticamente per essere compatibili con il nuovo software.
Se il proprio progetto contiene librerie personalizzate che usano componenti modificati nella versione aggiornata di
FactoryTalk Optix
, è necessario aggiornare manualmente le librerie personalizzate.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.