Widgets

I widget sono oggetti preconfigurati che consentono di interagire e configurare il dispositivo a runtime. Ad esempio, impostare la data e l'ora e/o caricare l'applicazione FactoryTalk Optix sul dispositivo.
I widget includono:
  • Widget Accesso remoto di FactoryTalk
    . Connette il dispositivo al server
    FactoryTalk®Remote Access
    e quindi gestire le connessioni remote al dispositivo e inviare le richieste di assistenza.
  • Widget Data e ora
    . Specificare il fuso orario, la data e l'ora, la sincronizzazione dell'ora e il protocollo NTP locale per il dispositivo.
  • Widget Impostazioni dispositivo
    . Configurare gli aggiornamenti di applicazioni e firmware, modificare il nome del dispositivo e visualizzare le informazioni sul prodotto e la diagnostica per il dispositivo. 
  • Widget Impostazioni di rete
    . Abilitare il client DHCP e specificare le impostazioni indirizzo IP, maschera, gateway e DNS per la rete del dispositivo.
  • Widget Carica applicazione
    . Caricare un'Applicazione FactoryTalk Optix da un'unità USB al dispositivo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.