Approvare una connessione remota da FactoryTalk Remote Access a un dispositivo

Se si è all'interno di un pannello e
Approva accesso remoto
è abilitato nell'applicazione
Accesso remoto di FactoryTalk
, è possibile che si ricevano richieste dagli utenti di
Accesso remoto di FactoryTalk
che tentano di connettersi al dispositivo da remoto. È quindi necessario approvare o negare una richiesta di connessione al dispositivo remoto.
  1. Sul dispositivo, aprire la pagina con il widget
    Accesso remoto di FactoryTalk
    .
    Se il progetto è stato creato utilizzando il template OptixPanel nella pagina iniziale, selezionare
    Impostazioni
    , quindi selezionare
    FT Remote Access
  2. Connessioni
    nel widget visualizza la
    versione di runtime di FT Remote Access
    in esecuzione sul dispositivo.
    Nella parte inferiore del widget FT Remote Access viene visualizzato un messaggio per approvare o negare la richiesta.
  3. Per consentire all'utente di
    Accesso remoto di FactoryTalk
    di connettersi al dispositivo remoto, selezionare
    per approvare la connessione o
    No
    per negare la richiesta.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.