Richiedere assistenza remota
Richiedere assistenza remota quando occorre risolvere un problema del sistema da remoto.
- Sul dispositivo, aprire la pagina con il widgetAccesso remoto di FactoryTalk.Se il progetto è stato creato utilizzando il template OptixPanel nella pagina iniziale, selezionareImpostazioni, quindi selezionareFT Remote Access.Se l'applicazioneAccesso remoto di FactoryTalknon è configurata in modo da inviare le richieste di assistenza, il widgetAccesso remoto di FactoryTalkvisualizzaLe richieste di assistenza sono disabilitate per questo dispositivo. Contattare l'amministratore di sistema.Quando è attivata l'assistenza remota nel widgetAccesso remoto di FactoryTalk, è possibile inviare una richiesta di assistenza.
- SelezionareAssistenza.
- Se i dettagli di contatto dell'applicazioneAccesso remoto di FactoryTalksono obbligatori, vengono visualizzati i campi da compilare:
- Nome. Il proprio nome.
- Informazioni di contatto. Il proprio numero di telefono o indirizzo e-mail.
- Descrizione. La descrizione del problema.
- SelezionareRichiedi assistenza.La richiesta viene inviata all'amministratore dell'applicazioneAccesso remoto di FactoryTalke il pulsante visualizzaAssistenza richiesta.NOTA: Se la richiesta di accesso remoto viene chiusa in remoto dall'applicazioneAccesso remoto di FactoryTalk, la richiesta viene automaticamente chiusa sul dispositivo. Se non è più necessaria assistenza, è possibile chiudere la richiesta inAccesso remoto di FactoryTalksul dispositivo locale.
Il pulsante visualizza di nuovo
Richiedi assistenza
.Fornire un feedback