Caricare un'applicazione

Utilizzare il widget Carica applicazione per caricare un'applicazione FactoryTalk Optix sul dispositivo da un'unità USB.
  1. Nel dispositivo, aprire la pagina con il widget Carica applicazione.
  2. In
    Inserisci percorso applicazione
    , passare all'applicazione FactoryTalk Optix da caricare dall'unità USB o selezionare
    Sfoglia
    per cercare l'applicazione.
  3. Se è stata creata una password quando è stata esportata l'applicazione, immettere la password in
    Password
    .
  4. Specificare se i file dell'applicazione esistenti nel dispositivo remoto devono essere mantenuti o sostituiti:
    • Selezionare
      Elimina i file dell'applicazione con l'aggiornamento
      per sostituire i file dell'applicazione FactoryTalk Optix, ad esempio il registro dati, se si sta scaricando una nuova applicazione FactoryTalk Optix.
    • Deselezionare
      Elimina i file dell'applicazione con l'aggiornamento
      per conservare i file dell'applicazione FactoryTalk Optix esistenti, ad esempio il registro dati, se si sta scaricando la stessa applicazione FactoryTalk Optix con solo piccole modifiche o aggiunte.
    #####
    visualizza gli eventuali errori o messaggi di diagnostica che si verificano durante il caricamento dell'applicazione FactoryTalk Optix.
  5. Selezionare
    Carica
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.