Specificare le impostazioni di rete
Utilizzare il widget Impostazioni di rete per abilitare il client DHCP e specificare le impostazioni indirizzo IP, maschera, gateway e DNS per la rete del dispositivo.
- Nel dispositivo, aprire la pagina con il widget Impostazioni di rete.Se il progetto è stato creato utilizzando il template OptixPanel nella pagina iniziale, selezionareImpostazioni, quindi selezionareRete.
- Selezionare le impostazioni di rete da configurare per il dispositivo:
- LAN. Impostazioni di rete per un dispositivo compatto con una sola porta o un dispositivo standard con due porte.
- WAN. Impostazioni di rete per un dispositivo standard con due porte.
- SelezionareClient DHCP abilitatoper assegnare automaticamente gli indirizzi IP, maschera, gateway e DNS e rendere le impostazioni di sola lettura o deselezionareClient DHCP abilitatoper immettere manualmente le impostazioni di rete:
- Indirizzo IP. L'indirizzo IP del dispositivo.
- Maschera. Questo indirizzo deve essere identico alla maschera del server.
- Gateway predefinito. Indirizzo IP opzionale del gateway di rete predefinito.
- DNS 1. Indirizzo DNS principale della rete.
- DNS 2. Indirizzo DNS secondario della rete.
Le modifiche alle impostazioni di rete richiedono il riavvio del dispositivo. - Se sono state apportate modifiche manuali, selezionareApplica.
- SelezionareRiavvia.È necessario riconnettere il dispositivo tramite il widget FTRA. Vedere Connettersi all'accesso remotoViene visualizzato
.Dispositivo disconnesso
Fornire un feedback