Logger dei dati

Un logger dei dati campiona valori di una o più variabili a intervalli definiti dall'utente o a ogni modifica del valore e li memorizza in un database.
MANCIA: È possibile disabilitare il campionamento automatico impostando la proprietà
Modalità di campionamento
su
Nessuna
.

Configurazione dei database

I database vengono configurati automaticamente per i logger dei dati.
Quando si seleziona un database per un logger dei dati, per ogni variabile da campionare viene creata automaticamente una tabella di database con le seguenti colonne:
Colonna
Descrizione
Presente
[VariableToLogName]
Il valore di una variabile specifica
Sempre
[VariableToLogName]
_OpCode
Il codice variabile dell'operazione di lettura sul controller
Se
Log operation code of the variable = True
[VariableToLogName]
_Timestamp
La data e l'ora (UTC) della lettura della variabile sul controller
Se
Log timestamp of the variable = True
Timestamp
La data e l'ora della lettura del campione sul controller.
Questo timestamp fa riferimento all'ora in cui
FactoryTalk Optix Studio
interrompe la lettura di tutte le variabili di esempio.
Sempre
LocalTimestamp
La data e l'ora della lettura della variabile nel controller nel fuso orario locale della macchina.
Se
Local time log = True

Modalità di campionamento automatico

Un logger dei dati può campionare automaticamente:
Tutte le variabili monitorate
Il logger dei dati campiona tutte le variabili monitorate indipendentemente dai relativi valori.
Solo le variabili con valori modificati significativamente
La modalità di campionamento
Cambiamento di valore
si applica solo alle variabili con valori significativamente modificati.
Il logger dei dati campiona solo le variabili i cui valori variano oltre un intervallo di banda morta in confronto con il campionamento precedente. Il valore dell'intervallo di banda morta può essere un valore assoluto o in percentuale.
Ad esempio, se l'intervallo di banda morta è impostato su 5, il logger dei dati campiona solo le variabili con una variazione assoluta o percentuale di almeno ±5 in confronto al campionamento precedente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.